结果:找到"滤波 滤波器",相关内容1000条
  • H3L100R07W2APFIGBT模块
  • 完美替代英飞凌F3L100R07W2E3_B11IGBT模块H3L100R07W2_Datasheet_V1.1_EN.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: F3L100R07W2E3_B11 3电平 IGBT 有源 发帖人:紫金东郦 发帖时间:2023-04-04 16:21:00
  • ​LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
  • LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波本文章介绍一下LOTO示波器新出的功能——FIR数字滤波的功能。在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LOTO虚拟示软件功能演示之——FIR数字,虚拟示,LOTO示 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-09-14 16:28:00
  • LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
  • 本文章介绍一下LOTO示波器新出的功能——FIR数字滤波的功能。在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤波界面输入要去除的频率范围,点击SET,便会将这一...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示 FIR数字 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 08:39:00
  • 我需要做一款2400w的ac转dc的逆变电源
  • 这个就是需求,希望有过例似的设计经验的,自己有原理图和pcb的联系我,我可以i直接买图打板,可以直接给我留言。
  • 所属专栏: Layout布线 标签: 逆变电源 升压 稳压 发帖人:鹏泽物联网小陆 发帖时间:2020-11-01 06:08:00
  • 大电容滤低频,小电容滤高频?
  •   一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除低频信号。  今天找到解答如下:  般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还可以起到稳压的作用。  滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率和可能对系统造成影响的谐波频率,可以查一下相关厂商的电容资料或者参考厂商提供的资料库软件,根据具体的需要选择。至于个数就不一定了,看你的具体需要了,多加一两个也挺好的,暂时没用的可以先不贴,根据实际的调试情况再选择容值。如果你PCB上主要工作频率比较低的话,加两个电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电容 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-18 15:23:00
  • 有没有选择过滤器?
  • 图片:在原理图编辑的时候,拖动某一个引脚,有时候会拖动上面的数字,如图:.(...此图片据说涉及国家机密,宇宙机密,画中画....所以网站说....不能通过审核)可以附件上传,图片编辑过程中只想选择引脚,却不小心拖动了其他的元素,有没有过滤器的功能?让我只选择一类元素我用PADS的时候,他就可以只选择某一类元素,如下图:那上面那个图可以选择端点,而不会选择绘图不知道力创eda有没有这样的功能,
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 过 发帖人:国产加油 发帖时间:2020-04-27 17:54:00
  • 抗干扰滤波器的工作原理解析
  •   伴随着现在电子技术的高速发展和电子设备的迅速增加,电磁环境日益恶化,大量的电子设备在这种电磁环境中很难正常工作。滤波器是应用最普遍的的一种抗干扰的方法,它主要是抑制通过电路通路直接进入的干扰,根据信号与干扰信号之间的频率差别,采用不同性能的滤波器,抑制干扰信号,提高模块化。  抗干扰滤波器有哪些  1、数字滤波器  与模拟滤波器相对应,在离散系统中广泛应用数字滤波器。它的作用是利用离散时间系统的特性对输入信号波形或频率进行加工处理。或者说,把输入信号变成一定的输出信号,从而达到改变信号频谱的目的。  2、低通滤波器  低通滤波器是指车载功放中能够让低频信号通过而不让中、高频信号通过的电路...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 抗干扰 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-04-27 16:00:00
  • 一些村田的器件需要的进来看看
  • 之前项目剩余,都是全新未拆的,塑料袋都在。需要的可以自带价格,也可以谈价格。LMSP33AA是4整盘,其他都是一盘
  • 所属专栏: 二手交易 标签: 村田,,RF,热敏电阻 发帖人:wyh0012 发帖时间:2018-06-30 11:59:00
  • 仪表放大器输入RFI保护(转载自ADI)
  • 在实际应用中,必须处理日益增多的射频干扰(RFI),对于信号传输线路较长且信号强度较低的情况尤其如此,这是仪表放大器的典型应用,因为其本身具有共模抑制能力,所以该器件能从较强共模噪声和干扰中提取较弱的差分信号。但有个潜在问题却往往被忽视,即仪表放大器中存在的射频整流问题。当存在强射频干扰时,集成电路的内部结点可能对干扰进行整流,然后以直流输出失调误差表现出来。仪表放大器输入端的共模信号通常被其共模抑制的性能衰减了。但遗憾的是,射频整流仍然会发生,因为即使最好的仪表放大器在信号频率高于20kHz时,实际上也不能抑制共模噪声。放大器的输入级可能对强射频信号进行整流,然后以直流失调误差表现出来。一...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:小宇 发帖时间:2017-09-07 16:41:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: